990-5783K-017

Comunicazione esterna

I sistemi supportano le seguenti interfacce:

  1. Due Smart Slot per schede di gestione della rete opzionali (AP9630, AP9631, AP9635CH).

    NOTA: se si collega il contatto pulito di ingresso AP9810 ad AP9631 o AP9635CH, la lunghezza totale dei cavi per l'apparecchiatura collegata non deve superare i 30 m (98 piedi). Utilizzare la piastra per la schermatura.
  2. Impostazioni modbus e del DIP switch modbus.

  3. Rete/ethernet.

Vista anteriore dell'armadio I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?