990-5452N-018

バッテリーテストの実行

条件:

  • バッテリーが50%以上充電されていること。

  • 利用できるランタイムが4分以上あること。

  • 運転モードは通常運転モード、ECOnversionモード、またはECOモードになっていること。

  • システム運転モードは通常運転モード、ECOnversionモード、またはECOモードになっていること。

この機能は、バッテリーに対してヒューズ溶断点検、消耗バッテリー検出などの複数のテストを実行します。このテストはバッテリーを消耗させ、全容量の約10%を使用します。つまり、ランタイムが10分あれば、テストは1分間実行されます。バッテリーテストは、さまざまな時間間隔(1週間に一度から1年に一度まで)で自動的に実行されるように設定することができます。

  1. ディスプレイのホーム画面で、Tests(テスト) > Battery Test(バッテリーテスト)を選択します。
  2. Start Battery Self-Test(バッテリーセルフテストの開始)ボタンをタップします。
    注記: 手動でセルフテストを停止する場合、Abort Battery Self-Test(バッテリーセルフテストの中止)ボタンをタップします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?