990-5452N-019

배터리 테스트 수행

필수 구성 요소:

  • 배터리 충전율이 50% 이상이어야 합니다.

  • 가용 런타임이 4분 이상이어야 합니다.

  • 작동 모드는 정상 작동, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

  • 시스템 작동 모드는 정상, eConversion 또는 ECO 모드여야 합니다.

이 기능은 퓨즈 끊김 확인, 배터리 부족 감지 등 배터리에 대한 다양한 테스트를 수행합니다. 테스트는 배터리를 방전시키며 전체 용량의 약 10%를 사용합니다. 즉 런타임이 10분인 경우 테스트는 1분 동안 실행됩니다. 배터리 테스트는 서로 다른 시간 간격(주간 및 최대 연 1회)에 자동 실행되도록 설정할 수 있습니다.

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 테스트 > 배터리 테스트를 선택합니다.
  2. 배터리 자체 테스트 시작 버튼을 누릅니다.
    주의: 배터리 자체 테스트를 수동으로 중지하려면 배터리 자체 테스트 중지 버튼을 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?