990-5452M-031

Utför ett batteritest

Förutsättningar:

  • Batterierna måste vara mer än 50% laddade.

  • Den tillgängliga driftstiden måste vara mer än 4 minuter.

  • Driftläget måste vara normalt, eConversion eller ECO-läge.

  • Systemdriftläge måste vara normalt, ECOnversion eller ECO-läge.

Funktionen utför ett antal test på batterierna, såsom kontroll av säkringar, detektering av svagt batteri. Testet kommer att ladda ur batteriet och använda ca 10% av den totala kapaciteten. Om du har 10 minuters driftstid kommer testet att köra i 1 minut. Battery Test (Batteritest) kan ställas in att köras automatiskt i olika tidsintervall (från veckovis och upp till en gång per år).

  1. Från startskärmen på skärmen välj Tests (Tester) > Battery Test (Batteritest).
  2. Tryck på knappen Start Battery Self-Test (Starta batterisjälvtest).
    OBS: Om du vill stoppa självtestet manuellt, tryck på knappen Abort Battery Self-Test (Avbryt batteriets självtest).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?