990-5452N-006

Realizar una prueba de batería

Requisitos previos:

  • Las baterías deben estar cargadas a más del 50%.

  • El tiempo de autonomía disponible debe ser superior a 4 minutos.

  • El funcionamiento debe ser en los modos normal, eConversion o ECO.

  • El funcionamiento debe ser en los modos normal, eConversion o ECO.

Esta función lleva a cabo una serie de pruebas en las baterías, como comprobación de fusibles fundidos o detección de baterías débiles. La prueba descargará la baterías y usará un 10% de la capacidad total. Esto significa que si tiene 10 minutos de autonomía, las prueba se ejecutará durante 1 minuto. La Prueba de batería se puede configurar para que se ejecute de manera automática de acuerdo con un intervalo de tiempo específico (desde cada semana hasta una vez al año).

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Pruebas > Prueba de batería.
  2. Pulse el botón Iniciar autocomprobación de batería.
    NOTA: Si desea detener la autocomprobación manualmente, pulse el botón Anular autocomprobación de batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?