990-55222D-001

Sluit de temperatuur-/vochtigheidssensor aan (optioneel)

Temperatuur-/vochtigheidssensor (AP9335T of AP9335TH) kan worden aangesloten op de netwerkbeheerkaart.

  1. Sluit de temperatuur-/vochtigheidssensor aan op de universele I/O-poort van de netwerkbeheerkaart.
  2. Stel de temperatuur-/vochtigheidssensor in via de netwerkbeheerinterface. Zie Toegang tot een geconfigureerde netwerkbeheerinterface.
  3. Tik op Status > Temperatuur om de temperatuur-/vochtigheidsmetingen te bekijken.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.