990-55222D-001

Het UPS-systeem inbedrijfstellen vanuit de onderhoudsbypassmodus met een niet bruikbaar display

OPMERKING: Als het display bruikbaar is, ga dan altijd naar Besturing > Begeleide cycli en volg de stappen op het display om de UPS in bedrijf te stellen.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid UIB als deze openstaat.
  2. Sluit de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
  3. Sluit de bypassterugvoedingsschakelaar (BF2) (indien aanwezig).
  4. Sluit de batterijschakelaar(s).
  5. Houd de knop Omvormer aan op de systeemniveau-controller 5 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de omvormer ingeschakeld en schakelt de UPS over op omvormerbedrijf (eConversion- of dubbele-conversiemodus). Controleer of het omvormerlampje groen brandt op de systeemniveau-controller. Zie LED-statuslampjes van UPS-bedrijfsmodus.
  6. Sluit de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
  7. In een parallel systeem: Herhaal stap 1 tot en met 6 voor de andere UPS-eenheden in het parallelle systeem.
  8. In een parallel systeem: Sluit de schakelaar van de systeemisolatie (SIB) (indien aanwezig).
  9. Open de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.