990-55222D-001

Het UPS-systeem uitschakelen naar onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Schakel het UPS-systeem uit met behulp van Begeleide cycli:
    • Voor een enkel UPS-systeem Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
    • Voor een parallel UPS-systeem: Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.