990-55222D-001

Het UPS-systeem uitschakelen naar onderhoudsbypassmodus met een niet bruikbaar display

OPMERKING: Als het display bruikbaar is, ga dan altijd naar Besturing > Begeleide cycli en volg de stappen op het display om de UPS uit te schakelen.
  1. Houd de knop Omvormer uit op de systeemniveau-controller 5 seconden ingedrukt. De UPS wordt dan naar geforceerde bypass overgeschakeld. Controleer of het omvormerlampje uit is en het bypasslampje groen brandt op de systeemniveau-controller. Zie LED-statuslampjes van UPS-bedrijfsmodus.
  2. Sluit de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
  3. In een parallel systeem: Open de schakelaar van de systeemisolatie (SIB).
  4. Open de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
  5. Open de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
  6. Open de batterijschakelaar(s).
  7. Open de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
  8. In een parallel systeem: Herhaal stap 4 tot en met 7 voor de andere UPS-eenheden in het parallelle systeem.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.