990-55222D-001

Overzicht van de gebruikersinterface

Display

Overzicht van het startscherm

  1. Startknop - tik op deze knop in een willekeurig scherm om terug te keren naar het startscherm.

  2. Hoofdmenuknop - tik op deze knop in een willekeurig scherm om de menu's te openen.

  3. Blindschemaknop - tik op deze knop in een willekeurig scherm om het blindschema op te roepen.

  4. Alarmstatussymbool - tik op deze knop in een willekeurig scherm om het logboek met actieve alarmen te openen.

U kunt op de uitgangs- of batterijvelden op het startscherm tikken om rechtstreeks naar de pagina's met gedetailleerde metingen te gaan.

Blindschema

Het blindschema past zich aan uw systeemconfiguratie aan. De hier weergegeven blindschema's zijn slechts voorbeelden.

Voorbeeld van een enkel UPS-systeem - dubbele netvoeding

De groene stroomlijn (grijs in de afbeelding) op het blindschema toont de stroomroute door het UPS-systeem. Actieve modules (omvormer, gelijkrichter, batterij, statische schakelaar enz.) hebben een groen kader en inactieve modules een zwart kader. Modules met een rood kader zijn niet bruikbaar of bevinden zich in een alarmtoestand.

OPMERKING: Het blindschema toont slechts één batterijschakelaar (BB), zelfs als er meer schakelaars zijn aangesloten en geconfigureerd voor bewaking. Als een of meer bewaakte batterijschakelaars zich in de gesloten positie bevinden, wordt de BB op het blindschema weergegeven als gesloten. Als alle bewaakte batterijschakelaars zich in de open positie bevinden, wordt de BB op het blindschema weergegeven als open.

In blindschema's voor parallelle systemen tikt u op de grijze UPS om het blindschema op UPS-niveau te bekijken.

Voorbeeld van parallel systeem – Dubbele voeding met individuele UIB en SSIB

Alarmstatussymbool

Het alarmstatuspictogram (grijs in de afbeelding) rechtsboven op het display verandert afhankelijk van de alarmstatus van het UPS-systeem.

Groen: Geen alarmen aanwezig in het UPS-systeem.
Blauw: Informatie(f)(ve) alarm(en) aanwezig in het UPS-systeem. Tik op het alarmstatuspictogram om het logboek met actieve alarmen te openen.
Geel: Waarschuwingsalarm(en) aanwezig in het UPS-systeem. Tik op het alarmstatuspictogram om het logboek met actieve alarmen te openen.
Rood: Kritiek(e) alarm(en) aanwezig in het UPS-systeem. Tik op het alarmstatuspictogram om het logboek met actieve alarmen te openen.

Menu Tree

Main Menu

Submenus for Status

  • Status – see View the System Status Information.

    • Input

    • Output

    • Bypass

    • Battery

    • Temperature

    • Power modules

    • Peak shaving

    • Parallel*

Submenus for Control

Submenus for Configuration

Submenus for Maintenance

Submenus for Statistics

  • Statistics

    • Electricity savings

      • Settings

      • Simulation

Submenus for About

  • About

    • UPS

    • Display

    • Integrated network management card (NMC)

    • Optional network management card (NMC) (if present)

Overzicht systeemniveau-controller (SLC) en eenheidscontroller (UC)

  1. Knoppen Omvormer ON/OFF

  2. USB-poort 1*

  3. USB-poort 2*

  4. Universele I/O*

  5. Modbus-poort*

  6. USB Micro-B-poort*

  7. Netwerkpoort*

  8. Resetknop*

  9. Statuslampjes*

  10. Stroomtoevoer voor display

  11. Displaypoort

  12. Servicepoort*

  13. EXT1*

  14. Voor later gebruik

  15. PBUS 1*

  16. PBUS 2*

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.