990-55222D-001

Status-LED op de vermogensmodule

Aan de voorkant van de vermogensmodule bevindt zich een status-LED die de status van de vermogensmodule aangeeft.

  • Groene LED aan: De vermogensmodule is bruikbaar.

  • Groene LED knippert (langzaam): De vermogensmodule voert een zelftest uit.

  • Groene LED knippert (snel): De vermogensmodule voert een firmware-update uit.

  • Groene LED knippert (flitst snel met intervallen van vier seconden): De ontgrendelingsknop van de vermogensmodule staat in de stand UIT (ontgrendeld).

  • Rode LED aan: De vermogensmodule is niet bruikbaar.

  • Rode LED knippert (langzaam): De onderdelen van de vermogensmodule zijn uitgeschakeld, of de vermogensmodule heeft de zelftest niet voltooid, of de communicatie tussen de vermogensmodule en eenheidscontroller is verbroken.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.