990-55222D-001

Het UPS-systeem inbedrijfstellen vanuit de onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid UIB als deze openstaat.
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
  2. Start het UPS-systeem op met behulp van Begeleide cycli:
    • Voor een enkel UPS-systeem Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
    • Voor een parallel UPS-systeem: Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.