990-55222D-017

Collegare il sensore di temperatura/umidità (opzione)

Il sensore di temperatura/umidità (AP9335T o AP9335TH) può essere collegato alla scheda di gestione della rete.

  1. Collegare il sensore di temperatura/umidità alla porta I/O universale della scheda di gestione della rete.
  2. Impostare il sensore di temperatura//umidità tramite l'interfaccia di gestione della rete, vedere Accesso a un'interfaccia di gestione rete configurata.
  3. Per visualizzare le misurazioni di temperatura/umidità, toccare Stato > Temperatura.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.