990-55222D-001

Toegang tot een geconfigureerde netwerkbeheerinterface

De webinterface van de netwerkbeheerkaart is compatibel met:
Windows®-besturingssystemen:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x of hoger, met compatibiliteitsweergave ingeschakeld.

  • De nieuwste versie van Microsoft® Edge®.


Alle besturingssystemen:
  • De nieuwste releases van Mozilla® Firefox® of Google® Chrome®.

Via de onderstaande procedure krijgt u toegang tot een netwerkbeheerinterface via een webinterface. Als dit is ingeschakeld, kunt u ook de volgende interfaces gebruiken:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

OPMERKING: Ga naar www.schneider-electric.com om het Security Deployment Guidelines and Security Handbook voor het product te bekijken.

De netwerkbeheerkaart ondersteunt de NTP-verbinding voor tijdsynchronisatie. Zorg dat er in het hele UPS-systeem (enkel of parallel) maar één netwerkbeheerinterface is die is ingesteld voor het synchroniseren van de tijd.

Bij het gebruik van de webinterface kunt u elk van de volgende protocollen gebruiken:

  • Het HTTP-protocol (standaard uitgeschakeld), met verificatie van gebruikersnaam en pincode maar zonder versleuteling.

  • Het HTTPS-protocol (standaard ingeschakeld), dat via Secure Socket Layer (SSL) extra beveiliging biedt; versleutelt gebruikersnamen, pincodes en doorgestuurde gegevens, en verifieert netwerkbeheerkaarten aan de hand van digitale certificaten.

Zie HTTP/HTTPS-protocollen inschakelen.

SNMP-protocollen zijn standaard uitgeschakeld op de netwerkbeheerkaart om risico's voor cyberbeveiliging te voorkomen. SNMP-protocollen moeten worden ingeschakeld om de bewakingsfuncties van de netwerkbeheerkaart te gebruiken of om verbinding te maken met EcoStruxure IT Gateway of StruxureWare Data Center Expert. U kunt een van deze SNMP-protocollen inschakelen en gebruiken:

  • SNMPv1, dat minimale beveiliging biedt. Als u dit protocol gebruikt, raadt Schneider Electric u aan de parameters voor toegangscontrole aan te passen om de beveiliging te versterken.

  • SNMPv3 biedt extra beveiliging door zowel versleuteling als verificatie. Schneider Electric raadt u aan om dit protocol te gebruiken voor betere beveiliging en om de parameters voor toegangscontrole aan te passen.

Zie SNMP-protocollen inschakelen.

HTTP/HTTPS-protocollen inschakelen

  1. Open de netwerkbeheerinterface via het IP-adres (of de DNS-naam, indien een DNS-naam is geconfigureerd).
  2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Standaardgebruikersnaam en -wachtwoord zijn apc. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd om dit wachtwoord te wijzigen.
  3. Ga om het HTTP- of HTTPS-protocol in of uit te schakelen naar Configuratie > Netwerk > Web > Toegang, selecteer het protocol, stel de parameters in en klik op Toepassen.

SNMP-protocollen inschakelen

  1. Open de netwerkbeheerinterface via het IP-adres (of de DNS-naam, indien een DNS-naam is geconfigureerd).
  2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Standaardgebruikersnaam en -wachtwoord zijn apc. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt u gevraagd om dit wachtwoord te wijzigen.
  3. Zo schakelt u het SNMPv1-protocol in:
    1. Ga naar Configuratie > Netwerk > SNMPv1 > Toegang, selecteer Inschakelen en klik op Toepassen.
    2. Ga naar Configuratie > Netwerk > SNMPv1 > Toegangscontrole en stel de parameters in.
  4. Zo schakelt u het SNMPv3-protocol in:
    1. Ga naar Configuratie > Netwerk > SNMPv3 > Toegang, selecteer Inschakelen en klik op Toepassen.
    2. Ga naar Configuratie > Netwerk > SNMPv3 > Toegangscontrole en stel de parameters in.
    3. Ga naar Configuratie > Netwerk > SNMPv3 > Gebruikersprofielen en stel de parameters in.
OPMERKING: De SNMPv1- of SNMPv3-instellingen moeten overeenkomen met uw instellingen op de EcoStruxure IT Gateway of StruxureWare Data Center Expert om de netwerkbeheerkaart 4 correct met de EcoStruxure IT Gateway of StruxureWare Data Center Expert te laten communiceren.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.