990-55222D-001

Enkele UPS isoleren in het parallelle systeem

Via deze procedure kunt u een enkele UPS uitschakelen in een actief parallel geschakeld systeem.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de resterende UPS-eenheden de belasting kunnen leveren voordat u deze procedure start.
OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Tip op deze UPS op Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  2. Algemene uitschakelprocedure:
    OPMERKING: Dit zijn algemene uitschakelprocedures. Volg altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer op deze UPS Besturing > Omvormer > Omvormer uit of houd de knop Omvormer uit op de systeemniveau-controller 5 seconden ingedrukt.
    2. Open de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB) voor deze UPS.
    3. Open de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig) voor deze UPS.
    4. Open de batterijschakelaar(s) voor deze UPS.
    5. Open de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) voor deze UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.