990-55222D-001

Een UPS inbedrijfstellen en toevoegen aan actief parallel geschakeld systeem

Via deze procedure kunt u een UPS inbedrijfstellen en toevoegen aan actief parallel geschakeld systeem.

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Open de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) voor deze UPS (als deze openstaat).
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
  2. Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  3. Algemene opstartprocedure:
    OPMERKING: Dit zijn algemene opstartprocedures. Volg altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Sluit de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig) voor deze UPS.
    2. Sluit de bypassterugvoedingsschakelaar (BF2) (indien aanwezig) voor deze UPS.
    3. Sluit de batterijschakelaar(s) voor deze UPS.
    4. Sluit de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB) voor deze UPS.
    5. Selecteer op deze UPS Besturing > Omvormer > Omvormer aan of houd de knop Omvormer aan op de systeemniveau-controller 5 seconden ingedrukt.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.