990-55222D-001

De UPS-instellingen op een USB-apparaat opslaan

OPMERKING: De UPS kan alleen instellingen accepteren die oorspronkelijk zijn opgeslagen van dezelfde UPS. Opgeslagen instellingen van andere UPS-eenheden kunnen niet opnieuw worden gebruikt.
  1. Tik op Configuratie > Opslaan/herstellen.
  2. Open de deuren.
  3. Plaats uw USB-apparaat in USB-poort 1 in de systeemniveau-controller.
  4. Tik op Opslaan om de huidige UPS-instellingen op het USB-apparaat op te slaan.
    OPMERKING: Verwijder het USB-apparaat pas als het opslaan is voltooid.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.