990-55222D-001

LED-statuslampjes van UPS-bedrijfsmodus

Als het display niet meer werkt, kunt u de UPS-bedrijfsmodus herkennen aan de hand van de LED-statuslampjes op de systeemniveau-controller.

  • Groene LED betekent dat de functie actief is.

  • Als de LED uit is, betekent dit dat de functie niet actief is.

  • Rode LED (grijs in afbeelding) betekent dat de functie niet bruikbaar is of dat er een alarmtoestand is.

Dubbele conversie (normaal bedrijf)
eConversion-modus
Batterijbedrijf (in systeem met dubbele voeding met bypass beschikbaar)
Batterijbedrijf (in systeem met enkele voeding of met dubbele voeding met bypass niet beschikbaar)
Gevraagde statische-bypassmodus
Geforceerde statische-bypassmodus
ECO-modus
Modus statische bypass stand-by


Uit-modus
 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.