990-55222D-001

Een batterijtest starten

Vereisten:

  • De batterijschakelaars zijn gesloten.

  • Geen kritieke alarmen aanwezig.

  • De bypassvoeding moet beschikbaar zijn.

  • Statische-bypassmodus moet beschikbaar zijn.

  • De batterijen moeten meer dan 50% opgeladen zijn.

  • De beschikbare autonomietijd moet langer dan 4 minuten zijn.

  • De bedrijfsmodus moet in normaal bedrijf, eConversion- of ECO-modus staan.

  • De systeembedrijfsmodus moet in omvormerbedrijf, eConversion- of ECO-modus staan.

Deze functie voert een aantal tests op de batterijen uit, zoals controles op doorgebrande zekeringen en detectie van zwakke batterijen. Er zijn twee typen batterijtest (op capaciteit of op spanning/tijd) die worden ingesteld tijdens de batterijconfiguratie. Zie De batterijoplossing configureren voor details. De batterijtest op capaciteit kan worden ingesteld om automatisch op verschillende tijdsintervallen te worden uitgevoerd (van wekelijks tot jaarlijks).

  1. Selecteer Onderhoud > Batterij > Test starten.
  2. Tik op OK op het bevestigingsscherm.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.