990-55222B-018

インバーターオフへの切り替え

重要: これにより、負荷への給電がオフになります。
  1. コントロール > インバーター > インバーターオフを選択します。
  2. 確認画面でOKをタップします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?