990-55222B-018

前面パネルのLED帯の設定

  1. 設定 > 一般 > LED帯をタップします。
  2. LED帯によるUPSステータスの有効化を選択します。有効化すると、UPSの前面パネルのLED帯にUPSのステータスが表示されます。この機能は初期設定では無効化されています。
  3. OKをタップして設定を保存します。
詳細については、UPS運転モードごとに点灯するLED帯を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?