990-55222B-018

ディスプレイを操作できないUPSシステムを保守バイパス運転から起動

注記: ディスプレイを操作できる場合は、常にコントロール > ガイド付きシーケンスに進み、表示される手順に従ってUPSを起動します。
  1. ユニット入力遮断装置(UIB)が開いている場合は閉じます。
  2. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)がある場合は、それを閉じます。
  3. バイパスバックフィード遮断装置(BF2)がある場合は、それを閉じます。
  4. バッテリー遮断装置を閉じます。
  5. システムレベルコントローラーのインバーターオンボタンを5秒間押し続けます。これにより、インバーターがオンになり、UPSがインバーター運転(eConversion運転またはダブルコンバージョンモード)に移行します。システムレベルコントローラーのインバーターLEDが緑色になっていることを確認します。UPS運転モードごとに点灯するステータスLEDを参照してください。
  6. ユニット出力遮断装置(UOB)を閉じます。
  7. 並列システムの場合:並列システムの他のUPSについても手順1~6を繰り返します。
  8. 並列システムの場合:システム絶縁遮断装置(SIB)がある場合は、それを閉じます。
  9. 保守バイパス遮断装置(MBB)を開きます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?