990-55222B-018

Modbusの設定

内蔵ネットワークマネジメントカードと任意のネットワークマネジメントカード用のModbusを設定することができます。(任意のネットワークマネジメントカードはNMCと表記します)。

  1. 設定 > Modbusをタップして内蔵NMCを選択するか(内蔵ネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)、オプションのNMC(任意のネットワークマネジメントカードの設定を行う場合)を選択します(ある場合)。
  2. 最初のページで、選択したNMCの設定を行います。
    1. 無効化のチェックマークを外して、シリアルModbusを設定します。チェックマークがある場合、設定は行えず、機能は無効となります。
    2. パリティを、なし偶数奇数のいずれかに設定します。
    3. ストップビットを1または2に設定します。
    4. ボーレート240096001920038400のいずれかに設定します。
    5. ターゲット固有IDを1~247の数字に設定します。
      注記: バス上のすべてのデバイスは、デバイスアドレスのターゲット固有IDを除いて完全に同じ設定にする必要があります。ターゲット固有IDは各デバイスで固有のIDでなければなりません。バス上の2つのデバイスが同じアドレスを保有することはできません。
    6. OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。
  3. 次のページで設定を行います。
    1. 無効化のチェックマークを外して、TCP Modbusを設定します。チェックマークがある場合、設定は行えず、機能は無効となります。
    2. ポート502またはポート[5000~32768]を選択します。
    3. OKをタップして設定を保存します。
  4. 必要に応じて、手順を繰り返し他のNMCを設定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?