990-55222B-018

UPS運転モードごとに点灯するステータスLED

ディスプレイが稼働不能になった場合は、システムレベルコントローラーのステータスLEDを使用してUPSの運転モードを確認できます。

  • 緑色のLEDは、機能がアクティブであることを意味します。

  • LEDがオフの場合は、機能が非アクティブであることを意味します。

  • 赤色のLED(図では灰色)は、機能が動作不能またはアラーム状態であることを意味します。

ダブル変換(通常運転)
eConversion運転モード
バッテリー運転(バイパス運転がサポートされている2系統主電源システム)
バッテリー運転(1系統主電源システム、またはバイパス運転がサポートされていない2系統主電源システム)
要求スタティックバイパス運転
強制スタティックバイパス運転
ECOモード運転
スタティックバイパススタンバイ運転モード


オフモード
 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?