990-55222B-018

テスト

UPSシステムでは、システムが正しく動作することを保証するために以下のテストを実行することができます。

  • ブザー

  • ステータスLED

  • ブレーカーランプ

  • LED帯

  • バッテリー

  • ランタイム較正

これらのテストの詳細と要件については、ランタイム較正テストの開始およびバッテリーテストの開始を参照してください。

  1. 保守をタップしてください。次に、機能のボタンをタップし、機能のテストを開始します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?