990-55222B-018

ディスプレイを操作できないUPSシステムをシャットダウンして保守バイパス運転に切り替える

注記: ディスプレイを操作できる場合は、常にコントロール > ガイド付きシーケンスに進み、表示される手順に従ってUPSをシャットダウンします。
  1. システムレベルコントローラーのインバーターオフボタンを5秒間押し続けます。これにより、UPSは強制バイパス運転に移行します。システムレベルコントローラーのインバーターLEDが消灯し、バイパスLEDが緑色になっていることを確認します。UPS運転モードごとに点灯するステータスLEDを参照してください。
  2. 保守バイパス遮断装置(MBB)を閉じます。
  3. 並列システムの場合:システム絶縁遮断装置(SIB)を開きます。
  4. ユニット出力遮断装置(UOB)を開きます。
  5. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)がある場合は、それを開きます。
  6. バッテリー遮断装置を開きます。
  7. ユニット入力遮断装置(UIB)を開きます。
  8. 並列システムの場合:並列システムの他のUPSについても手順4~7を繰り返します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?