990-55222B-018

UPS運転モードごとに点灯するLED帯

前面パネル上部のLED帯で、UPSステータスが表示されます(有効化されている場合)。

  • 緑色のライトは、UPSにアラームが発生していないことを意味します。

  • 黄色の点滅は、警告アラームが発生していることを意味します。

  • 赤色の点滅は、重大なアラームが発生していることを意味します。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?