システムステータス情報の表示
- ステータスをタップします。
- 入力をタップすると、ステータスが表示されます。
入力
線間電圧(線間) 現在の線間の入力電圧。 電流 現在の交流商用電源からの一相あたり入力電流(アンペア(A)単位)。 周波数 現在の入力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。 相電圧(各相と中性点間)* 現在の各相と中性点間の入力電圧(ボルト(V)単位)。 合計電力 現在の三相合計有効電力入力(kW単位) 電力 現在の各相の有効電力入力(キロワット(kW)単位)。有効電力は、電力の流れのうち、交流波形の1周期の平均をとった値です。この値は、一方向への正味の電力転送量です。 ピーク電流 アンペア(A)単位の入力ピーク電流。 力率 皮相電力に対する有効電力の割合。 最大実効値電流 現在の最大実効値電流。 電力量 設置してからの合計消費電力。 - 出力をタップすると、ステータスが表示されます。
出力
線間電圧(線間) インバーターでの線間の出力電圧(ボルト(V)単位)。 電流 現在の各相の出力電流(アンペア(A)単位)。 周波数 現在の出力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。 相電圧(各相と中性点間)* インバーターでの各相と中性点間の出力電圧(ボルト(V)単位)。 負荷 現在全相で使用されているUPS容量の割合(パーセント)。最も大きい相負荷の負荷率が表示されます。 中性点電流* 現在の出力中性点電流(アンペア(A)単位)。 合計電力 現在の三相合計有効電力出力(キロワット(kW)単位)。 電力 現在の各相の有効電力出力(キロワット(kW)単位)。有効電力は、電力の流れのうち、交流波形の1周期の平均をとった値です。この値は、一方向への正味の電力転送量です。 ピーク電流 アンペア(A)単位の出力ピーク電流 力率 現在の各相の出力力率。力率は、皮相電力に対する有効電力の割合です。 最大実効値電流 現在の最大実効値電流。 電力量 設置してからの合計消費電力。 波高率 現在の各相の出力波高率。出力波高率は、出力電流の実効値に対するピーク値の割合です。 - バイパスをタップしてステータスを確認します。
バイパス
線間電圧(線間) 現在の線間のバイパス電圧(V単位)。 電流 現在の各相のバイパス電流(アンペア(A)単位)。 周波数 現在のバイパス周波数(Hz)。 相電圧(各相と中性点間)* 現在の各相と中性点間のバイパス電圧(ボルト(V)単位)。 合計電力 現在の三相合計有効バイパス電力(キロワット(kW)単位)。 電力 現在の各相の有効バイパス電力(キロワット(kW)単位)。有効電力は電圧と電流の瞬時値積の時間平均です。 ピーク電流 アンペア(A)単位のバイパスピーク電流。 力率 現在の各相のバイパス力率。力率は、皮相電力に対する有効電力の割合です。 最大実効値電流 現在の最大実効値電流。 - バッテリーをタップしてステータスを確認します。
バッテリー
計測 現在バッテリーから取り出している直流電力(キロワット(kW)単位)。 現在のバッテリー電圧(VDC)。 現在のバッテリー電流(アンペア(A)単位)。正電流は、バッテリーが充電中であることを示し、負電流は、バッテリーが放電中であることを示します。 接続した温度センサーのバッテリー温度(摂氏または華氏)。 バッテリー バッテリーが低電圧シャットダウンレベルに達するまでの時間。バッテリーの充電レベルもフル充電容量に対するパーセントとして表示されます。 現在のバッテリー充電(Ah)。 設定 バッテリータイプを表示します。 ステータス 充電器の全体的な状態。 モード 充電器の運転モード(オフ、フロート、ブースト、均等、循環、テスト)。 充電容量 UPSの公称定格電力の最大充電容量(%) - 温度をタップしてステータスを確認します。
温度
UPS 周囲温度 周囲温度(摂氏または華氏)。 バッテリー温度 接続されたバッテリー温度センサーのバッテリー温度(摂氏または華氏)。 湿度 UPS内部の統合センサーに基づく、取り付けられたパワーモジュールの相対湿度。 外部センサー。名前はネットワーク管理インターフェイスで設定します。 温度 接続されたオプションの温度センサー(AP9335TとAP9335TH)の周囲温度(摂氏または華氏)。 湿度 接続されたオプションの湿度センサー(AP9335TH)で測定された湿度(パーセントで表示)。 - パワーモジュールをタップしてステータスを確認します。各パワーモジュールの有無とステータス記号が表示されます。
パワーモジュール
パワーモジュールの有無 パワーモジュールのステータス記号(図では灰色) 黒色の線:パワーモジュールPMxがあります。 緑色:パワーモジュールにアラームは発生していません。 灰色の線:パワーモジュールPMxはありません。 青色:パワーモジュールに情報アラームが発生しています。画面右上のアラームステータス記号をタップし、アクティブなアラームログを開きます。 黄色:パワーモジュールに警告アラームが発生しています。画面右上のアラームステータス記号をタップし、アクティブなアラームログを開きます。 赤色:パワーモジュールに重大なアラームが発生しています。画面右上のアラームステータス記号をタップし、アクティブなアラームログを開きます。 - 並列をタップしてステータスを確認します。
並列
入力電流 現在の入力電源からの一相あたり入力電流(アンペア(A)単位)。 バイパス電流 現在のバイパス電源からの一相あたりバイパス電流(アンペア(A)単位)。 合計出力電力 並列UPSシステムの合計出力電力。並列システムの合計負荷率と合計出力電力をそれぞれkWおよびkVA単位で表示します。 出力電流 現在の各相の出力電流(アンペア(A)単位)。 冗長UPSの数 存在する冗長UPSの数。 冗長設定 構成済みの冗長設定。
- 入力をタップすると、ステータスが表示されます。