990-55222B-018

UPSシステムを保守バイパス運転から起動

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. ユニット入力遮断装置(UIB)が開いている場合は閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンスは約3分続きます。
  2. ガイド付きシーケンスを使用してUPSシステムを起動します。
    • 単機UPSシステムの場合コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのスタートアップを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
    • 並列UPSシステムの場合コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをスタートアップを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?