990-55222B-018

ソレノイドキーリリースユニット(SKRU)が設置された単機UPSシステムをシャットダウンして保守バイパス運転に切り替える

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
注記: これは一般的な手順です。ソレノイドキーリリースユニット(SKRU)システムで指定されている指示に必ず従ってください。
  1. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替えを選択します。
  2. SKRUプッシュボタンを押したまま、キーAを回してSKRUインターロックから抜き取ります。
  3. キーAを保守バイパス遮断装置(MBB)のインターロックに差し込んで回します。
  4. 保守バイパス遮断装置(MBB)を閉じます。
  5. ユニット出力遮断装置(UOB)を開きます。
  6. キーBを回し、ユニット出力遮断装置(UOB)のインターロックから抜き取ります。
  7. キーBをSKRUインターロックに差し込み、ロック位置まで回します。
  8. コントロール > インバーター > インバーターオフを選択します。
  9. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)がある場合は、それを開きます。
  10. バッテリー遮断装置を開きます。
  11. ユニット入力遮断装置(UIB)を開きます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?