990-55222B-018

ログの表示

  1. ログをタップします。ログでは、最新の100件のイベントが上から新しい順に表示されます。
    1. 次のページまたは前のページに移動するには、矢印のボタンをタップします。
    2. 最初のページまたは最後のページに移動するには、二重矢印のボタンをタップします。
    3. ログに保存されたすべてのイベントを削除するには、ゴミ箱のボタンをタップします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?