990-55222B-018

UPSシステムをシャットダウンして保守バイパス運転に切り替える

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. ガイド付きシーケンスを使用してUPSシステムをシャットダウンします。
    • 単機UPSシステムの場合コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのシャットダウンを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
    • 並列UPSシステムの場合コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをシャットダウンを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?