EIO0000004352_01

Calibration

校准触摸坐标。

注:
  • 当连接到我们的主机其中之一时,请使用此实用程序代替 Windows® Calibration 功能。

  • 在运行校准之前,在 Windows 显示设置中,将关联显示的 Scale and layout 设置为 100%。使用其他缩放比例设置,您无法正确校准。

当本产品连接到 Harmony P6 面板类型时,首先会显示用来选择目标显示器的图标。当选择图标时,相关的显示器会闪烁,因此您可以识别要设置的显示器。

Front Display: Harmony P6 面板类型
Extend Display: 本产品

模拟电阻膜和投射式电容(P-CAP)显示器之间的校准屏幕说明不同。按照屏幕说明进行校准。

模拟电阻膜显示器

投射式电容显示器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?