EIO0000004350_01

Calibration

Calibra las coordenadas de contacto

NOTA:
  • Cuando se conecte a uno de nuestros hosts, use esta utilidad in lugar de la función de calibración de Windows®.

  • Antes de ejecutar la calibración, en la configuración de pantalla de Windows, establezca la Escala y distribución en 100% para la pantalla asociada. No se puede calibrar correctamente si usa otras configuraciones de escala.

Cuando conecta este producto al Harmony P6 Panel Type, primero aparece un icono para seleccionar el display de destino. Cuando selecciona un icono, el display asociado parpadea para que pueda identificar cuál display debe configurar.

Front Display: Harmony P6 Panel Type
Extend Display: Este producto

Las instrucciones en la pantalla Calibration difieren entre los display de película resistiva analógica y capacitiva proyectada (P-CAP). Realice la calibración según las instrucciones en pantalla.

Display de película analógica resistiva

Pantalla capacitiva proyectada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?