EIO0000004351_01

Calibration

Calibra le coordinate del tocco.

NOTA:
  • Quando ci si collega a uno dei nostri host, utilizzare questa utility anziché la funzione Windows® Calibration.

  • Prima di effettuare la calibrazione, nelle impostazioni del display Windows impostare Scale and Layout su 100% per il display in questione. Non si può calibrare correttamente utilizzando altre impostazioni della scala.

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6, prima appare un'icona per selezionare il display del target. Quando si seleziona un'icona, il display associato a quella icona lampeggia, così si può identificare il visualizzatore va configurato.

Front Display: Pannello Tipo Harmony P6
Extend Display: Questo prodotto

Le istruzioni della schermata di calibrazione Calibration sono diverse tra gli schermi con film resistivo analogico e con pannello touch di tipo capacitivo (P-CAP). Eseguire la calibrazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Schermo con film resistivo analogico

Schermo con projected capacitive

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?