EIO0000004350_01

Indicaciones del LED

LED de estado

Puede comprobar el estado cuando se conecta al host usando la interfaz USB Tipo B.

Color Estado Descripción
Verde ON En funcionamiento
Intermitencia

La pantalla está apagada

Naranja ON*1 S3, S4, S4 (modo de apagado híbrido)*2, S5
Intermitencia Error de comunicación USB, el cable USB no está conectado o la utilidad no está instalada.

Naranja/Rojo*3

Alternando

Error del monitor del sistema

- OFF Está apagado.

*1 Inmediatamente después de la hibernación o cuando el HORM está habilitado, el indicador LED en este producto cambia a color naranja inmediatamente.

*2S4 (modo de apagado híbrido) es S5 cuando el inicio rápido de Windows® está habilitado.

*3 Solamente funciona cuando el host es la Harmony P6.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?