EIO0000004351_01

Indicazioni dei LED

LED di stato

Si può controllare lo stato quando si collega all'host utilizzando l'interfaccia USB Tipo B.

Colore Stato Descrizione
Verde ON In funzione
Lampeggiante

Lo schermo è spento

Arancione ON*1 S3, S4, S4 (spegnimento ibrido)*2, S5
Lampeggiante Errore di comunicazione USB, il cavo USB non è collegato o l'utility non è installata.

Arancione/Rosso*3

Alternato

Errore del System Monitor

- OFF Spento.

*1 Immediatamente dopo l'ibernazione o quando viene attivato HORM sull'host, il LED di questo prodotto diventa subito arancione.

*2 S4 (spegnimento ibrido) è S5 quando l'avvio rapido di Windows® è abilitato.

*3 Funziona solo se l'host è Harmony P6.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?