LED 指示
状态 LED
使用 USB B 型接口连接到主机时,您可以检查状态。
| 颜色 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 绿色 | ON | 操作中 |
| 闪烁 |
屏幕关闭 |
|
| 橙色 | ON*1 | S3, S4, S4 (混合关闭)*2, S5 |
| 闪烁 | USB 通讯错误,未连接 USB 电缆,或未安装实用程序。 | |
|
橙色/红色*3 |
交替 |
系统监视器错误 |
| - | OFF | 电源已关闭。 |
*1 在休眠或在主机上启用 HORM 后,本产品上的 LED 会立即变为橙色。
*2 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5。
*3 仅在主机为 Harmony P6 时有效。