EIO0000004349_01

Kenndaten der Anzeige

HMIFP600TMD

  HMIFP6600TMD HMIFP6700TMD
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 12,1 Zoll 15 Zoll
Auflösung 1.024 x 768 Pixel (XGA)
Effektiver Anzeigebereich (B x H) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (kontinuierlicher Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

HMIFP600WCD

  HMIFP6500WCD HMIFP6600WCD HMIFP6700WCD
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 10,1 Zoll 12,1 Zoll 15,6 Zoll
Auflösung 1.280 x 800 Pixel (WXGA) 1.366 x 768 Pixel (FWXGA)
Effektiver Anzeigebereich (B x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (kontinuierlicher Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)
  HMIFP6800WCD HMIFP6900WCD
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 18,5 Zoll 21,5 Zoll
Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
Effektiver Anzeigebereich (B x H) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (nicht vom Anwender austauschbar. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Vertragshändler in Verbindung.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (kontinuierlicher Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?