EIO0000004351_01

Touch Mode

Modifica la modalità di funzionamento del touch.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo sui modelli con pannello touch capacitivo.

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6, prima appare un'icona per selezionare il display. Selezionando un'icona, il display associato a quella icona lampeggia, per identificare il visualizzatore da configurare.

Front Display: Pannello Tipo Harmony P6
Extend Display: Questo prodotto

Per supportare il proprio ambiente di utilizzo sono disponibili le seguenti tre modalità. Selezionare la modalità in base al proprio ambiente di utilizzo.

Standard Mode Impostazione di fabbrica. Adatto per le operazioni tattili con le dita.
Water Detection Mode Modalità in cui i comandi touch risultano disabilitati se sullo schermo sono presenti dei liquidi, come gocce d'acqua. Consente di evitare malfunzionamenti del pannello touch dovuti a liquidi sullo schermo. Dopo aver pulito il liquido o altra sostanza estranea dallo schermo, i comandi touch verranno riattivati in circa 2 secondi.
Glove Mode Modalità adatta all'uso di guanti, come guanti di gomma.
NOTA:
  • A seconda del tipo di guanto, l'azionamento potrebbe non essere possibile.

  • Poiché questa modalità aumenta la sensibilità del touch, aumenta la sensibilità a i disturbi ambientali.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?