EIO0000004350_01

Touch Mode

Cambie el modo de contacto.

NOTA: Esta función únicamente está disponible en los modelos con un panel táctil capacitivo proyectado.

Cuando conecta este producto al Harmony P6 Panel Type, primero aparece un icono para seleccionar el display de destino. Cuando selecciona un icono, el display asociado parpadea para que pueda identificar cuál display debe configurar.

Front Display: Harmony P6 Panel Type
Extend Display: Este producto

Los tres siguientes modos están disponibles para apoyar el entorno de uso. Seleccione el modo según su entorno de uso.

Standard Mode Configuración predeterminada de fábrica. Adecuado para las operaciones táctiles usando el dedo.
Water Detection Mode El modo en el que la función táctil queda desactivada cuando hay líquidos, tal como gotas de agua en la pantalla. Adecuado para prevenir el mal funcionamiento del panel táctil causado por líquidos en la pantalla. Después de quitar el líquido u otra sustancia de la pantalla, la función táctil se activa en unos dos segundos.
Glove Mode Modo apto para usar con guantes, tales como los guantes de goma.
NOTA:
  • Es posible que no se pueda realizar la operación, según el tipo de guante.

  • Dado que la sensibilidad táctil aumenta en este modo es más susceptible al ruido ambiental.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?