Touch Mode
更改触摸模式。
当本产品连接到 Harmony P6 面板类型时,首先会显示一个图标,用来选择目标显示器。当选择一个图标时,相关的显示器会闪烁,因此您可以识别要设置的显示器。

Front Display: Harmony P6 面板类型
Extend Display: 本产品
以下三种模式可用于支持您的使用环境。请根据使用环境选择模式。
| Standard Mode | 出厂默认。适合于使用手指进行触摸操作。 |
| Water Detection Mode | 当屏幕上有液体(如水滴)时,触摸输入将被禁用的模式。可用于防止触摸屏因屏幕上的液体而误操作。从屏幕上擦去液体或其他异物后,触摸输入将在约2秒钟内启用。 |
| Glove Mode | 适用于使用手套(如橡胶手套)进行操作。
注:
|