EIO0000004350_01

Certificaciones y normas

Las certificaciones y normas que se muestran a continuación pueden incluir aquellas que aún no se han obtenido. Revise el marcado del producto y el siguiente URL para ver el estado de adquisición más reciente.
www.se.com

Certificaciones de agencias

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 y CSA C22.2 N°61010-2-201, para Equipos de Control Industriales utilizados en Instalaciones Normales

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 y CSA C22.2 N°213, Equipos de Control Industriales utilizados en Lugares Peligrosos (Clasificados) de Clase I, División 2

  • IECEx / ATEX para utilizar en la zona 2 gas / zona 22 polvo

  • DNV*1

*1 El modelo de 22 pulgadas Ancho no cuenta con certificación DNV.

Normas de conformidad

Europa:

CE

  • Directiva 2014/30/EU (EMC)

UKCA

  • Reglamento SI 2016 N.º 1101

  • Reglamento SI 2016 N.º 1091

  • Reglamento SI 2016 N.º 1107

Australia:

  • RCM

Corea:

  • KC

Sustancias peligrosas

Este producto está diseñado para cumplir con las siguientes normas ambientales, aunque no entre directamente en el ámbito de dicha norma:

  • RoHS, Directivas 2011/65/EU y 2015/863/EU

  • RoHS China, Norma GB/T 26572

  • Reglamento REACH EC 1907/2006

Fin de vida (WEEE)

Este producto contiene placas electrónicas. Debe eliminarse por las vías de tratamiento específicas. Este producto contiene pilas y/o baterías de almacenamiento, las cuales deben recolectarse y procesarse por separado una vez agotadas y al final de la vida útil del producto (Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo)

Consulte Mantenimiento cuando retire las celdas y baterías del producto. El porcentaje de peso de metales pesados de estas baterías no supera el límite indicado por la Directiva 2006/66/EC del Parlamento Europeo.

Marcas KC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?