EIO0000004350_01

Contenido del paquete

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete.

NOTA: Este panel ha sido embalado cuidadosamente, prestando especial atención a la calidad. No obstante, si descubriese que falta algún elemento o que hay alguno dañado, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local.
  1. Serie FP6000: 1

  2. Junta de instalación: 1 (unida a este producto)

  3. Piezas de sujeción (unidas a este producto):

    • 4 piezas (para HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD y HMIFP6600WCD)

    • 8 piezas (para HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD y HMIFP6900WCD)

  4. Conector de alimentación de CC: 1

  5. Abrazadera del USB (Tipo B): Un conjunto (un soporte, dos tornillos y un brida)

Revisión del producto y código QR para el manual

Se puede identificar la versión del producto (PV) en la etiqueta del producto.

También puede comprobar el contenido de este manual utilizando el código QR en la etiqueta del producto. Verifique la ubicación del código QR a continuación y consulte el manual.

  1. Este símbolo indica que puede consultar este manual usando el código QR y que debe usar cable de cobre clasificado para 75 °C (167 °F). Consulte Cableado de la fuente de alimentación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?