EIO0000004350_01

Especificaciones del sistema

El controlador de dispositivo de comunicación y las utilidades deben estar instaladas en el host para la comunicación de datos de entrada táctil entre este producto y el host, y para el ajuste de la pantalla.

Descargue las Harmony P6 y Harmony FP6 Utility del siguiente URL. El controlador de dispositivo se instalará de manera automática cuando se instale la utilidad.
www.se.com

NOTA: Compruebe periódicamente la información de la versión más reciente de la utilidad y mantenga siempre actualizado el Launcher.

Sistema operativo

Los sistemas operativos admitidos aparecen en el portal, donde puede descargar las utilidades para este producto.

Utilidad

Las utilidades que puede utilizar en este producto son las siguientes: Para obtener información sobre cada una de las siguientes utilidades, consulte Launcher.

Launcher:

  • Buzzer

  • Brightness

  • Calibration

  • Front USB

  • Touch Mode

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?