EIO0000004350_01

Panel táctil

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Tipo de panel táctil Película resistente (analógica) Capacitiva proyectada con filtro de ruidos optimizado
Puntos de contacto Multitáctil (dos puntos de contacto) Multitáctil (dos puntos de contacto)
Vida útil del panel táctil 10 millones de veces o más 10 millones de veces o más
Touch mode No procede

Standard mode (Modo estándar), water detection mode (modo de detección de agua), glove mode (modo de guante)

NOTA: Para obtener información detallada, consulte Touch Mode.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?