EIO0000004350_01

Accesorios de mantenimiento

Nombre del producto

Número del producto

Descripción

Junta de instalación

12 pulgadas

HMIZD56

Ofrece una resistencia al polvo y a la humedad cuando instala este producto en un panel macizo (una pieza)

15 pulgadas

HMIZD57

10 pulgadas Ancho

HMIZD55W

12 pulgadas Ancho

HMIZD56W

15 pulgadas Ancho

HMIZX57W

19 pulgadas Ancho

HMIZCWG8W1

22 pulgadas Ancho

HMIZCWG9W1

Conector de alimentación eléctrica CC con tornillos fijos

HMIZCCNDC1

Conector para conectar los cables de alimentación CC (5 piezas/conjunto)

Pieza de sujeción

HMIZCAF1

 (4 piezas/conjunto)

Abrazadera del cable USB Tipo B (1 puerto)

HMIYFPCLUSB

Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB Tipo B ( 5 piezas/conjunto)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?