EIO0000004350_01

Iniciar el Launcher

El Launcher es una utilidad que puede configurar para iniciar programas y ajustes. El Launcher permite una operación de la pantalla táctil conveniente, ya que muestra los iconos de varias configuraciones registradas.

Descargue las Harmony P6 y Harmony FP6 Utility desde el siguiente URL e instálelos en el host conectado al producto.
www.se.com

Después de la instalación, se crea un icono de acceso directo en el escritorio. Puede iniciar el Launcher desde el icono de acceso directo.

Cuando el Launcher está instalado en un host distinto de la Harmony P6:

Cuando el Launcher está instalado en la Harmony P6:

NOTA:
  • Cuando el Launcher ya está instalado en el host, el Launcher será sobrescrito. Si utilizó Edit para personalizar el Iniciador, configúrelo de nuevo.

  • Cuando instale el Launcher en un producto que tiene el Launcher preinstalado, compruebe también la descripción de las utilidades en el manual del host.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?