Especificaciones estructurales
HMIFP6●00TMD
|
Puesta a tierra |
Puesta a tierra funcional: resistencia de puesta a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto). |
|
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
|
|
Estructura*1 |
IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13 NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado
en un recinto y no está usando el puerto USB del panel frontal.
|
|
|
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) |
HMIFP6600TM |
315 x 241 x 67,5 mm (12,4 x 9,49 x 2,66 in) |
| HMIFP6700TM |
397 x 296 x 67,5 mm (15,63 x 11,65 x 2,66 in) |
|
|
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3 |
HMIFP6600TM |
301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in) |
| HMIFP6700TM |
383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in) |
|
|
Peso |
HMIFP6600TM |
3,6 kg (8,0 lb) o menos |
| HMIFP6700TM |
4,9 kg (10,8 lb) o menos |
|
*1 La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se muestran en las especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado de este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales. Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.
Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.
*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).
*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las Dimensiones del corte del panel, la pared de instalación se puede deformar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.
HMIFP6●00WCD
|
Puesta a tierra |
Puesta a tierra funcional: resistencia de puesta a tierra de 100 Ω o menos, cable de 2 mm2 (AWG 14), o más grueso, o las normas aplicables de su país (SG y FG están conectados dentro del producto). |
|
|
Método de refrigeración |
Circulación natural del aire |
|
|
Estructura*1 |
IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (Sólo para uso en interiores), Tipo 12, Tipo 13 NOTA: En el panel frontal cuando está correctamente instalado
en un recinto.
|
|
|
Dimensiones exteriores (Ancho x Alto x Profundidad) |
HMIFP6500WC |
268,5 x 198,5 x 67,5 mm (10,57 x 7,81 x 2,66 in) |
| HMIFP6600WC |
308,5 x 230,5 x 67,5 mm (12,15 x 9,07 x 2,66 in) |
|
| HMIFP6700WC |
408 x 264 x 67,5 mm (16,06 x 10,39 x 2,66 in) |
|
| HMIFP6800WC |
463,6 x 293,6 x 69,5 mm (18,25 x 11,56 x 2,74 in) |
|
| HMIFP6900WC |
532,6 x 330,6 x 69,5 mm (20,97 x 13,02 x 2,74 in) |
|
|
Dimensiones del corte del panel (Ancho x Alto)*2 *3 |
HMIFP6500WC |
255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in) |
| HMIFP6600WC |
295 x 217 mm (16,14 x 8,54 in) |
|
| HMIFP6700WC |
394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in) |
|
| HMIFP6800WC |
449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in) |
|
| HMIFP6900WC |
518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in) |
|
|
Peso |
HMIFP6500WC |
3,2 kg (7,1 lb) o menos |
| HMIFP6600WC |
3,9 kg (8,6 lb) o menos |
|
| HMIFP6700WC |
5,3 kg (11,9 lb) o menos |
|
| HMIFP6800WC |
6,3 kg (13,9 lb) o menos |
|
| HMIFP6900WC |
8,0 kg (17,7 lb) o menos |
|
*1 La parte frontal de este producto, que está instalado en un panel macizo, se ha probado bajo condiciones equivalentes a las normas que se muestran en las especificaciones. A pesar de que el nivel de resistencia de este producto es equivalente al de estas normas, algunos aceites que no deberían afectar a este producto pueden dañarlo. Esto puede ocurrir en zonas en las que se hallen presentes aceites evaporados o en los casos en que se permita un contacto prolongado de este producto con lubricantes de corte de baja viscosidad. Si se desprendiera la lámina de protección o la cubierta de cristal de la cara frontal de este producto, podría propiciarse la entrada de aceite en el mismo, en cuyo caso se recomienda tomar medidas de protección adicionales. Además, si hay aceites no aprobados presentes, podrían deformar o corroer la cubierta al frente del panel. Por ello, antes de instalar este producto, asegúrese de verificar el tipo de condiciones existentes en el entorno de funcionamiento del mismo.
Si la junta de instalación se usa durante mucho tiempo, o bien si extrae este producto y la junta del panel, no se puede conservar el nivel de protección original. Para mantener el nivel de protección original, asegúrese de cambiar anualmente la junta de instalación.
*2 Para lograr la tolerancia dimensional, todo de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) y R del ángulo están por debajo de R3 (R0,12 in).
*3 Incluso si el espesor de la pared de instalación se encuentra dentro del intervalo recomendado para las Dimensiones del corte del panel, la pared de instalación se puede deformar según el material, el tamaño y la ubicación de este producto y de otros dispositivos. Para evitar que se deforme, es posible que sea necesario reforzar la superficie de instalación.
| AVISO |
|---|
|
DAÑOS MATERIALES
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
DAÑOS MATERIALES
No exponga el dispositivo a la luz directa
del sol.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
ENVEJECIMIENTO
DE LA JUNTA
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|