EIO0000004350_01

FP6 System

Muestra la versión de la utilidad y del firmware para el display.

Cuando conecta este producto a la Panel Harmony P6, primero aparece un icono para seleccionar el display de destino. Cuando selecciona un icono, el display asociado parpadea para que pueda identificar el display cuya versión debe confirmar.

Front Display: Harmony P6 Panel Type
Extend Display: Este producto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?